This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915EVM-014:我能否将 BQ77915与2S Lipo (7、4V)搭配使用?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757728/bq77915evm-014-can-i-use-bq77915-with-2s-lipo-7-4-v

器件型号:BQ77915EVM-014
主题中讨论的其他器件:BQ77915BQ77905

您好!

我打算在测试床上(稳定)以及在动态条件下的 RC 汽车上研究2芯锂聚合物电池(7、4V)的充电/放电情况。 我还没有购买过所有链条:充电器-bq25882和 BQ25713、电量计 bq27421-g1a 以及平衡和保护:bq77915

我的问题是:我可以使用 bq77915或 bq77905通过单独的电池充电连接器(除了 ESC 无刷电源负载连接器之外)平衡2节锂聚合物电池(7、4V)吗?

我可以使用永久性1S 锂聚合物(3、7V)作为电池0端的2S 锂聚合物作为电池1和电池2吗?

非常感谢。

雷达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Radu、

    bq77915具有电池平衡功能、但 bq77905不具有该功能。 只要电池具有相同的电压规格、这在理论上应该起作用。 我假设您可以访问每个电芯的端子、以便连接到 bq77915。

    确保查看数据表第3页的表格、以验证保护级别是否适用于您的项目。 目前只有 bq7791500器件型号可供订购。

    此致、
    Matt