This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:同时使用两个76940时出现 I2C 地址问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757739/bq76940-i2c-address-problem-when-using-two-76940-at-the-same-time

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:TIDA-01093

您好!  

我的客户同时使用两个76940。 我想确认如何防止 I2C 冲突、以便同时读取两个76940?  

它们基于以下参考设计进行设计:  

如果需要更多信息、请告诉我  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TIDA-01093参考设计使用 FET 来控制 I2C 通信、以便每次与一个器件通信。 参考设计指南的第2.4节对此进行了详细说明。 两个 bq76940器件都具有 I2C 地址、因此 FET 用于对总线进行多路复用。

    此致、
    Matt