This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:如何了解 TPS56121的高侧 MOSFET 电压耐受?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757814/tps56121-how-to-know-the-highside-mosfet-voltage-withstand-of-the-tps56121

器件型号:TPS56121

大家好、

如何知道高侧 MOSFET 的电压耐受? 它是否存在基于 SW 波形的风险? (输入为12v)需要我们使用探针的全带宽? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    通常、您可以在 TPS56121的数据表第6.1节中查看 SW 节点的绝对最大额定值。  实际击穿电压会稍高一些、但可保证达到绝对最大限值、对于 TPS56121为25V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我想检查高侧 MOSFET。 谢谢。 BTW:您是否有一些测试建议?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    SW 绝对最大额定电压适用于高侧和低侧 FET 当低侧导通时、整个高侧存在满电压。 当高侧导通时、整个电压将流经低侧。 为了进行测试、您可以将输入电压增加到高于绝对最大值、直到器件由于 EOS 而失败。 在这一点上、它将被永久损坏。 只要您将电压保持在25V 以下、您就可以放心。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    谢谢。 根据数据表、我们是否需要使用输入减去负 SW 来获得高侧 MOSFET VDS?

    BTW:当我们测试它时、是否需要使用全带宽? 20M 和50M 带宽如何?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    我会使用可用的最高 BW 或更好的差分探针。  如果使用常规探头、请确保接地回路尽可能短(< 1cm)。  当高侧关闭且出现负 SW 节点瞬态时、高侧 FET 在 SW 波形的下降沿承受最坏情况下的应力。  Vin 减去瞬态下冲电压是高侧 FET 上的电压。  它应小于25V