This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38692:查找可提供大于1.2安电流的封装兼容型 LDO

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38692, TPS7A45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757748/lp38692-looking-for-a-footprint-compatible-ldo-which-can-source-current-greater-than-1-2-amp

器件型号:LP38692
主题中讨论的其他器件: TPS7A45

您好!

我在 其中一个电路板中使用了 LP38692SD-ADJ/NOPB、但现在我想使用一个 LDO、它可以在 输入6V 时提供大于1.2安培的输出电流和5V 的电压、并且应该与 采用 SOT-223-5封装的 LP38692MP-5.0/NOPB 封装兼容。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS7A45根据您的输入电压、输出电压、负载电流和封装要求而适用。 遗憾的是、采用 SOT-223-5封装且至少支持1.2A 负载电流的 TI 器件与 LP38692之间的引脚对引脚不完全兼容。

    谢谢、
    Gerard Copeland