This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10502:Buck1和 Buck2效率曲线

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62821, TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757646/lm10502-the-buck1-and-buck2-efficiency-curve

器件型号:LM10502
主题中讨论的其他器件:TPS62821TLV62568

大家好、

请提供 VIN 5V、VOUT 3V 时的 Buck1和 Buck2效率曲线。 如数据表中的图2、3。

我们将重点介绍10mA~35mA 的轻负载。 客户要求效率>90%

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    遗憾的是、如果数据表中未提供效率曲线、则无法提供效率曲线。

    在这种情况下、我怀疑 PMIC 在轻负载下具有所需的效率(在最大直流电流为1A 的降压转换器中、10mA-35mA 负载的效率大于90%)。

     TLV62568和 TPS62821器件似乎能够满足您所需的性能、具体取决于数据表第一页上显示的效率曲线。