This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:温度补偿

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757281/bq27426-compensation-for-temperature

器件型号:BQ27426

您好!

您能否告诉我以下有关使用 bq27426检测电池的信息?

插入电池后、监测计是否会根据热敏电阻计算 SOC/Rem 电容?

2.是否有用于补偿 Ra 表的参数? 我认为 Flash 具有 RB 表。  ROM 版本中是否有 Rb 表。

3.如果#2是肯定的,我想用户不能 读取中的 Rb 表。 正确吗?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagata-San、

    bq27426是一款基于 ROM 的低成本监测计、具有不可修改的预编程化学成分。 是的、监测计将在电池插入/热敏电阻检测时调整剩余电容。 您还可以说、闪存监测计确实具有可编程的 RB 表。 该监测计不会。 用户无法读取 Rb 表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电池、

    请检查您的评论:

     >您也会正确地指出、闪存监测计确实具有可编程的 RB 表。 该监测计不会。

    这是否意味着 ROM 监测计在 ROM 中具有 RB 表、但用户无法读取/编程?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagata-San、

    是的、你是对的。 这是一个 ROM 监测计、它具有 Rb 表、与其他 IT 监测计类似。 我们确实需要 Rb 系数来针对温度变化进行调整。 但是、用户无法使用 bq27426或其他低成本 ROM 监测计中的出厂默认值来访问这些值或对其进行重新编程。