This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:用于提高负载瞬态性能的补偿环路

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756408/tps63020-compensation-loop-for-improved-load-transient-performance

器件型号:TPS63020

你(们)好、

根据 TPS63020的数据表、我放置了 R-C 补偿环路以提高负载瞬态性能(原理图 GSM-Power_Supply.jpg 上显示的 R115-C121)。 是否有可能在 Vout 上获得大于定义的 Vout=3.8V 的电压尖峰、这是因为调制解调器 在正常运行后失败、并且已经确定引脚32和引脚33 (基带域)在 BG96模块上短接至 GND。 针对模块 BB 电源和 RF 电源的绝对最大额定电压为4.7V。 VGSM 电源通过 Dev-Power_Supply 原理图中所示的负载开关 U107打开/关闭。

感谢您访问 advance.e2e.ti.com/.../Dev_2D00_Power_5F00_Supply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yancula、您好!

    系统中的 TPS63020会产生3.839V 的标称输出电压。 如果您使用精度为1%的输出电阻器、则该平均值将在1.5%左右变化。 反馈电压变化1%、因此输出电压上的误差大约为2%(有关精度统计的详细信息、请查看 此应用手册)。 因此、您可能在应用中看到的最高直流值约为3.93V。

    在负载瞬态期间(负载突然下降)、直流/直流转换器的输出电压会发生过冲、这是因为电感器中存储了能量、即使转换器立即停止开关、电感器中的剩余能量也会为输出电容器充电。 这意味着电压将高于您设置的标称3.84V。

    由于这是一个动态过程、它在很大程度上取决于特定的负载瞬态。 如果您知道最坏情况下的瞬态(最大负载到最小负载和瞬态斜率)、我们可以在 EVM 的实验中检查瞬态的外观。 最好的方法可能是在您的系统中查看此 最坏情况瞬态。    此外、负载开关 U107输出端的瞬态 看起来与 TPS63020输出端的瞬态不同。 负载开关具有阻抗、因此模块上的负载阶跃将到达 TPS63020、并具有一定的延时时间。 需要使用示波器测量 U107输出在这种步进期间发生的确切情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brigitte。

    输出过压保护是指定义的输出电压(在本例中为 Vout=3.8V)、还是实施了输出过压保护以避免超过临界输出值 (5.5V-min 和7V-max、如 TPS63020电气特性表所示)?

    尊敬的、

    Yancula。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yancula、您好!

    如果反馈分压器未正确连接到 FB 引脚、则输出电压保护功能可确保器件不会损坏。 例如、如果顶部电阻器断开、则转换器始终会看到 GND 连接到 FB、因此会增加占空比。 在最大7V (最小5.5V)时、该器件停止开关并确保电压不会升高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte。

    您能否在实验中检查一下、如果最坏情况下的瞬态是从1.6A 负载到100mA 负载、瞬态将是怎样的? 如果尖峰大于4.7V、我应该使用额外的保护组件(例如、齐纳二极管)оr 保护电路来避免损坏调制解调器?

    提前感谢、

    Yancula。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yancula、您好!

    我认为、务必直接检查在负载瞬态期间受损的器件的输入电压。 输出端的附加隔离开关将改变系统中的行为。

    2.此瞬态的上升和下降时间会影响瞬态响应以及系统中使用的特定电容器(尤其是直流偏置)、因此最好在系统上执行这些测试。

    很抱歉,我们即将迎来季节假期,到1月7日实验室将没有人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte。

     R-C 补偿环路的值是否与原理图上的配置正确? 如果我将 L102的值更改为1.5uH 、我是否应该更改 R-C 补偿环路的值?

    谢谢、

    Yancula。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yancula、您好!

    对于每个电路变化、必须再次测试稳定性。 请查看此应用手册以进行快速稳定性检查:

    简化稳定性检查

    对于这些前馈组件、我想知道您是否需要它们。 一般而言、我建议仅在瞬态响应不够快的情况下使用它们。