This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20:与更高的峰值效率相关的更高电感?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757834/tps54a20-higher-inductance-related-to-better-peak-efficiency

器件型号:TPS54A20

您好,  

我观看了培训视频:  

并想知道 为什么更高的电感与更高的峰值效率相关。  

您能帮我解释一下原因吗?  

非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    这是非常直接的。 考虑具有相同物理封装尺寸的一系列电感器。 电感值较小的电感器所需的导线匝数将比电感值较大的电感器少。 因此、对于相同的封装尺寸、较重的监测计导线的匝数会更少、从而导致较低的直流电阻。 这种较低的直流电阻是电感值较低的原因、随着负载较高、传导损耗占主导地位、其满载效率往往更高。 电感值越高、其 Δ IL (或交流峰峰值电感器电流 ILP-p)越低。 RMS 电感器电流由算出:

    IL (RMS)= SQRT (((IO^2)+((1/12)*(ILP-p)^2)))

    IO^2项明显随 Iout 的升高而增加。 ILP-p^2项相对于负载电流是恒定的。 因此、在较高的电流下、IO^2项占主导地位、而在较低的电流下、ILP-p^2项占主导地位。 这就是为什么具有较低 IL-pp 的较大电感器值在较轻负载下可以实现更佳峰值效率的原因。

    我希望这有助于您更好地理解此主题。