This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025:LM5025 UVLO 在-40°C 时的异常值

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755470/lm5025-lm5025-uvlo-abnormal-value-at--40c

器件型号:LM5025

嗨、大家好

我们的客户正在使用 LM5025。 通常、我们使用 PWM 转 P15来获得不同的迟滞值;在 UVLO 测试中、它们使用电压源来添加二极管 D11的阳极。 他们希望测试精确的迟滞电路。  

高温或室温、测试结果几乎相同:电压值=2V 器件断电;  电压值=3V、器件上电;与 理论值;相似

-40C 温度: 电压值=2V 器件电源关闭; 电压值=5V、器件电源打开;此加电点 异常,它也应该是3V;

如果我们将二极管更改为 放大器构建的迟滞电路、 该加电点将优于二极管。 那么、您对此有什么想法吗? 什么会导致低温下的差异?  

感谢您的反馈。

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Pengfei

    LM5025的 UVLO 阈值为2.5V、具有20uA 电流源、可在 UVLO 引脚上的电压超过2.5V 时打开或关闭。

    您是否可以移除 ZD1、是否可以改变 Vin 而不是强制通过 D11上的电压来查看您是否获得一致的迟滞电平?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我们只是改变 Vin。 此 UVLO 将正常。 正如我在帖子中提到的、如果我们将二极管更改为由放大器构建的迟滞电路、我们也可以获得更好的结果。 那么、假设它是由该二极管引起的。 我不知道该二极管如何影响迟滞。 这是关键点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我也不明白二极管如何导致 UVLO 变化、为什么需要外部二极管或放大器电路?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我在1月6日之前不在办公室 我将关闭此帖子。 如果您以前需要更多支持、请打开新帖子。

    此致

    Peter