This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] L293:由 L293提供的电气隔离

Guru**** 2594530 points
Other Parts Discussed in Thread: L293, UCC21222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757538/l293-electrical-isolation-provided-by-l293

器件型号:L293
主题中讨论的其他器件: UCC21222

您好!

我正在使用 L293设计直流电机屏蔽、想知道它在 MCU 和电机之间提供了多少电气隔离(如果有)。

此外、是否有任何推荐的隔离方法、例如使用光耦合器。 我在数据表中没有看到使用隔离方法的示例设计中有任何内容。

谢谢、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marion、

    我不确定我是否理解您的问题。 L293不是一款隔离器件。 输入源、MCU 和电机共用同一接地。

    通常、隔离边界位于输入信号侧。 因此、我们可以处理很少的低电压/电流信号、这些信号对于计时、死区时间、电流能力…不是很重要 例如:在 USB 控制信号输入端隔离:ADuM4160...
    如果您必须在开关 FET 级进行隔离、请检查 UCC21222... BTW、我以前没有使用 UCC21222。