This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5958:用于 TLC5958的微控制器。

Guru**** 2637935 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5958, TLC6946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756629/tlc5958-microcontroller-for-tlc5958

器件型号:TLC5958
主题中讨论的其他器件: TLC6946

您好!

我正在设计一个使用9个采用菊花链形式的 TLC5958 IC 的电路板。 您能不能向我推荐与 TLC5958兼容的微控制器。

此致、
Jaswant

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jaswant、

    我们不建议使用 MCU 来控制此 LED 驱动器。
    很难使用 MCU 来驱动 TLC5958、因为该器件的接口不是标准 SPI 接口、它具有 LAT/SCLK/SIN。 如果使用 MCU GPIO、代码将非常复杂、传输速度将非常低。

    如果您有更多问题、请告知我们、谢谢。
    此致、
    肖恩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jaswant、

    我将暂时关闭此主题、如果您对 TLC5958有更多问题、请在下面回答此问题。

    谢谢!

    此致、
    肖恩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    是的、您说得对、当我从 GPIO 驱动 TLC5958时、传输速度非常慢。 如果不使用 MCU、我将无法使用它来驱动 TLC5958 IC。 建议使用合适的处理器来驱动 TLC5958 48通道 IC。

    此致、
    Jaswant。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaswant、

    我们建议使用 FPGA 来驱动该 LED 驱动器件。
    我们已经尝试使用 MSP432E401、最大系统时钟频率接近120MHz、我以前曾经与 TLC6946通信、但我没有评估与 TLC5958进行通信。 如果您有兴趣、可以应用此 Launchpad 并尝试一下。

    谢谢。

    此致、
    肖恩