This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:3s Lipo Charging from USB

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24172, TPS55340, BQ25700A, BQ25708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757711/bq25708-3s-lipo-charging-from-usb

器件型号:BQ25708
主题中讨论的其他器件:BQ24172TPS55340BQ25700A

您好!

我有一个应用要求使用5V 2A 电源提供12V 1A 的不间断电源。 它具有3节锂聚合物电池作为备用电源。 它是一个独立的应用程序。 我正在考虑以下问题:

  1. 选项1:电池充电器(BQ24172)+电压升压器(TPS55340)
  2. 选项2:降压/升压充电器 BQ25708/bq25700A (不确定它是否可以独立工作)

请建议哪种方法更好。 此外、欢迎提供任何其他器件型号建议。 BOM 成本不是什么大问题,但我需要较少的组件数。

谢谢

Dvizma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您需要独立充电器拓扑、则应选择选项1。

    BQ25708是一款智能充电器、您需要使用 MCU 对其进行编程。

    谢谢