This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:高侧 FET 的电压带额定值

Guru**** 2385810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756456/tlv62585-the-voltage-strass-rating-of-high-side-fet

器件型号:TLV62585

尊敬的 E2E:

高侧 FET 的电压栅极额定值是多少?

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    您可以在数据表第4页的"绝对 最大额定值"表中找到它。 这里的主要关注点是什么? 您的应用条件是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina、

    我在"ABS 表"中没有看到高侧 FET 的电压分压器。
    您能否为我们提供此价值?
    我们将测试高/低侧 FET 的电压分压器。 我们可以发现低侧 FET 为9V、但我没有看到高侧的电压栅。

    此致、

    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、
    应力额定值相对于接地给出。 查看数据表的图3时、连接到高侧 FET 的2个引脚为 VIN 和 SW。 那么、我不清楚您对高侧 FET 的应力额定值是什么意思、您能否精确确定此处关注的引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabrina、

    我 是指 Vin-VSW 卷盘。

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、
    此信息不可公开共享。 我没有看到客户要求测试他们的电路
    这里的主要关注点是什么? 您能否分享一些有关应用和运行条件的信息? 我可以帮助您找到问题的解决方案。


    谢谢
    Sabrina