This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:可输入输出

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756696/bq24171-output-inestable

器件型号:BQ24171

您好!  

基于评估板上的原理图、我正在使用 BQ24171 2电池充电器。 原理图如下:

它的变化 如下:

但我在输出中发现了一种不同的行为。  

此应用适用于12伏输入、可为2节串联电池充电、但 当不存在电池时、会出现此问题

我已经将评估板电压与"新器件"电压进行了比较

评估和器件中的电压如下:

OVPSET:(评估= 1.09V、器件= 1.12V)

AVCC: (评估= 11.5V、器件= 11.6V)

TS: (评估= 2.13V、器件= 2.17V)

TTC: (评估= 0V、器件= 0V)

VREF: (评估= 3V3、器件= 3V3)

VREF: (评估= 3V3、器件= 3V3)

ISET: (评估= 0.45V、器件= 0.321V (修改为具有与0.84A 相对应的较小电流)

ACSET: (评估= 0.825V、器件= 0.321V (修改为具有更小的电流、对应于0.84A)

ACDRV: (评估= 17V、器件=振荡)

CMDRV: (评估= 11V7、器件=振荡)

/BATDRV: (评估=11V9、器件=振荡)  

振荡(例如、Vbat 信号中的振荡为11.9伏至9.41伏)是25Hz SAW 信号。

可以帮帮我吗? (它可能与 n MOSFET 晶体管栅极中的容量有关?

提前感谢、  

Daniel

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    数据表第9.3.15节介绍了 BAT 上的振荡可能是电池检测。 如果将 ISET 拉至接地、振荡是否会消失?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我已经尝试过、但它不起作用、但我发现了一个重要问题:  

    当我递增 Vin 时、它充当评估板、但当我的评估板中上升到高于10.V 时 、停止开关、但在评估中继续正常工作。

    我已经检查了 OVPSET 、如果输入电压为10V、则两者都接近1伏。

    另一点是电池检测不起作用。 (输出电容为20uF)。

    提前感谢您、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:
    我已经使用 www.ti.com/.../sluc244上的设计电子表格详细查看了您的原理图 、并发现了一些问题。

    1. BATDRV 上的上拉和下拉电阻器不正确。 不应组装 R103、R110需要为1兆欧姆。
    2. ISET 和 ACSET 的电阻器的大小是奇怪的。 ISET 将充电电流设置为4A、但输入电流限制仅设置为2A、因为 R109的交流感应电阻为20m Ω。 这是故意的吗? IC 应在输入电流限制(IDPM)下正常运行、将输入电流钳位到2A、但您永远不会获得4A 输入电流。
    3、虽然不是大问题,但不需要 R113。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Jeff:

    非常感谢! 我已更改 BATDRV 电阻器、系统 已开始工作。 (非电池)感应电池的电量。 一切都好。

    我将回顾 ISET 和 ACSET 电阻器的第一个目的是具有3A 电流。 但是、为了进行一些测试、我尝试 使用较小的电流。

    感谢您的支持、  

    Daniel