This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61195:TPS61195无法通过 I2C 进行通信?

Guru**** 2507345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756774/tps61195-tps61195-can-not-to-communicate-through-i2c

器件型号:TPS61195

你(们)好

我们在使用 LED 背光驱动器芯片 TPS61195时有一些问题、希望得到解决:规格上有五种背光调节控制模式(如下所示)。

当硬件设置为第一模式时、在 SDA 和 SCL 引脚中测量的 I2C 电压信号正常、

但我们发现无法通过 I2C (读取和写入)实现与 TPS61195的正常通信。 你有什么建议吗?  

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您是否参考了通信指南的数据表? 或者、您也可以使用我们的 EVM 来验证通信、我对您的问题不太理想。

    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    引脚25提供了较高的电平。 当引脚1提供 PWM 信号、但出现间歇性闪屏现象时、芯片可以正常工作。    

    因此、我想切换到 SMBus 控制模式、但在 SEL1和 SEL2设置为 SMBus 模式后、I2C 无法正常通信。

    谢谢你

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    你有什么建议吗?

    谢谢你
    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    我对您没有太多建议、您是否有 TPS61195 EVM? 或者,您是否可以应用一个,我已经使用我们的 EVM 进行了检查,它可以正常工作。
    此致
    肖恩