This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:电压输入至限流设置输入

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS1663, TPS16630-32EVM, SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754148/tps1663-voltage-input-to-the-current-limit-setting-input

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件:TPS2663、、SN74LVC1G3157

是否可以使用模拟电压为 ILIM 馈电、而不是使用电阻器? 我希望 TPS16630能够通过 DAC 进行控制。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Magnus、

    更适合使用外部电流源并强制电流进入 ILIM 电阻器以控制电流限制。
    是否要使用 TPS2663软件更改电流限制(动态)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我需要能够像客户设置一样、一段时间内只更改一次电流阈值。
    我可以使用"数字电位器"、还是更适合拉电流/灌电流 DAC?

    在数据表中、当电容负载"动态"连接时(即 Vout 已存在时)、我看不到任何图形。
    这是否意味着 IC 不适合这种情况?

    此外、我还查看了 TPS1663、而不是 TPS2663。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    TPS1663可在输出端已存在电压时运行。 如果只需要少量(<4)个限流值、可通过信号开关在 ILIM 引脚上连接多个电阻器。 您可以参阅《TPS16630-32EVM 用户指南》第12页上的原理图: http://www.ti.com/lit/ug/slvubi9/slvubi9.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    但我需要通过软件控制 ILIM。 我有哪些备选方案? 对于每个电阻器、它是否与 N 沟道 FET (或 BJT)一起接地? 还是可以使用具有周围拉电流/灌电流输出的 DAC? 如果是、对于0.6A - 6A、哪个拉电流/灌电流值适用? 对可能位于 N 沟道或 DAC 上的 ILIMIT 输入的寄生电容有任何限制?

    TPS16630何时将投入量产?

    我刚刚评估了 TPS16630-32EVM 模块(运行良好)、但两个 IC 都是 TPS16630。 不应该有 TPS16632?

    /Magnus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    为了使用软件配置电流限制、您可以将电阻器与模拟开关(类似于 SN74LVC1G3157或 SN74LV4052A)配合使用。

    还可以通过强制电流流经外部源进入 RLIM 电阻器来更改电流限制。 要将电流限制从0.6更改为6A、需要16至160uA 的电流源。 ILIM 引脚上的电容不应超过40pF。

    您是否在两个器件上发现 TPS16630-32EVM 的标记相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。 是的、标记是相同的。

    /Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么...为什么标记是标识的...? 一个 IC 应该是 TPS16630、另一个应该是 TPS16632?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    对于 PTPS16630中两个器件的预量产样片和标记、这些器件的量产版本将具有相应的标记。

    但 EVM 的通道1具有 PTPS16630器件、而 EVM 的通道2具有 PTPS16632器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、我的 EVM 板在通道1和通道2上具有相同的 IC 标记。 为什么是这样? 我每个人都期待一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Magnus、

    这两种器件都有相同的标记、但功能和规格符合数据表。 因此、通道1是16630器件、通道2是16632器件。

    TPS16630器件具有可调节过压切断功能、并且不具有功率限制功能
    TPS16632具有固定过压钳位(40V、无截止频率)并且具有功率限制功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常奇怪的是、您为两个不相同的 IC 做了相同的标记。 如何避免将它们混在一起。