This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS798-Q1:最低 ESR 要求

Guru**** 2594410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS798-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757471/tps798-q1-minimum-esr-requirement

器件型号:TPS798-Q1

您好!

我正在研究 TPS798-Q1的规格、建议输出电容在 ESR 中大于1uF 且小于3欧姆。 只要有效 Cout 大于1uF 且无 ESR 零点、TPS798-Q1是否稳定? 感谢您的帮助!

Peiheng。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peiheng:

    虽然每个电容器都有一些 ESR、但陶瓷电容器具有非常低的 ESR。 TPS798-Q1与陶瓷输出电容器搭配使用时可保持稳定。 为了获得稳定的输出、请使用 ESR 小于3欧姆且大于1uF 的任何电容器。 我们始终建议进行原型设计并按照以下应用报告中的说明执行负载瞬态测试、以确保电容器选择符合应用特定的性能预期:

    www.ti.com/.../slva381b.pdf

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的快速回复! 是的、在客户原型设计过程中会进行 Iout 瞬态测试、我相信 TPS798-Q1在使用各种 MLCC 时会保持稳定。 最好在电动汽车 BMS 应用中提供最小 ESR 边界以进行详细评估。  

    感谢您的帮助!

    Peiheng。