This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78:UA78M12C 热过载保护

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UA78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757259/ua78-ua78m12c-thermal-overload-protection

器件型号:UA78

 ‘s 的,工程师

         有一位℃,问、数据表中的 UA78M12C 热过载保护的温度?仅显示器件具有内部热过载保护,、如果是热过载保护温度?、则工作虚拟结温为150 ̊ C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    热过载保护的目的是将平均器件结温保持在150 C 的绝对最大额定值下。请记住、UA78的最高建议结温为125 C。在建议的条件(0 C 至125 C)之外运行 会降低性能和可靠性。 然后可使用以下公式近似计算建议的最大功率耗散:

    PD、max =(Tj、max - Ta)/RJA

    其中 Tj、max = 125 C、Ta 为环境工作温度、RJA 为结至环境热阻。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerard,

    非常感谢,获取,,我将按照您的描述向我们的客户提供反馈。