This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:由于使用时需要更多电容器才能输出

Guru**** 2595350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754523/ucc25630-1evm-291-indy-use-requires-more-caps-to-output

器件型号:UCC25630-1EVM-291

你(们)好,本-圣。

同样严格的客户(Indy)。

也许您对消费者客户很熟悉。 消费类电源单元希望减少二级电容器。

但是、对于客户侧的附加电容器、Indy 独立电源单元必须承受。

=原 EVM 原样、输入为 DC390V  

为了查看容性负载时的性能能力值、
连接了1500uF 和2700uF (标称值)电解电容器、
以及过载短路的加电输出上升测试和复位测试
已执行。

1500uF 负载电流0.1A-NG 1A~13A-OK
2700uF 负载电流0A~13A-NG

问题1.
我们如何确定可连接到的最大容性负载
输出过流设置值作为理论限值?
或者如何判断和设置它?

问题2.
输出电流的过流保护设置值几乎为
设计中考虑的电流状态(约为额定电流的140%)
输出短路时的安全性、并且有一种方法可以用于输出
增大外部连接电容器电容值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben 将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    额外的输出电容可能会导致启动期间的峰值谐振电流更大。 通常、在这种情况下、我会减小 VCR 电容、以使控制器以更高的开关频率启动、从而在启动期间降低谐振回路中的峰值电流。 尝试降低 C10。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    只是想检查您是否能够解决此问题、或者您是否需要有关此问题的进一步指导。 请告诉我、您是否需要有关这方面的进一步帮助。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    Pr. OCP 成功。  

    感谢您的宝贵建议。

    但他们的应用程序。 是双输出、因此它们必须使每个次级负载 OCP。

    我很准时。

    明年他们将要求您提供帮助。

    无论如何、该线程将关闭。