This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:TPS25200的反向电压

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755415/tps25200-reverse-voltage-of-tps25200

器件型号:TPS25200

你(们)好

我收到了客户关于 TPS25200的问题。
我认为该器件  从 IN 到 OUT 的绝对最大额定电压为-7V ~20V。
如果在使能端输出5V 反向电压、是否可以将其断开?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    从 IN 到 OUT 的电压为-7V ~20V 意味着...
    "当被禁用时、此器件能够耐受 VIN=0V 和 VOUT=7V 的情况
    该器件还可以承受高达20V 的输入电压、与 VOUT 无关"

    您是否意味着 OUT 的电压比接地电势低5V。 器件无法承受此类反向电压。 请详细说明您的问题。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    您是否从客户那里获得了任何更新?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San

    很抱歉我的答复很晚。
    我的客户担心  该器件是否在 Vin=0V 和 Vout=5V 时启用中断。

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    TPS25200在启用条件下没有反向电流保护、在这种情况下、请使用 TPS2594x 器件。
    您能否分享您的应用程序详细信息?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San

    我客户的规格如下。
    他们将使用 TPS25200。

    输入电压:5V
    输出电流:0.9A
      保护功能:热关断、过流保护、过压钳位、反向电流保护
      其他:故障报告

    此致、

    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    感谢您提供应用详细信息。 在这方面,你是否需要进一步的支持?

    此致、
    Rakesh