This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:旁路电容器、器件放置、模式建议

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5020EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757485/lm5020-bypass-capacitor-parts-placement-pattern-recommendation

器件型号:LM5020

您好!

客户希望知道标题信息。 是否所有信息都可以查看评估板"LM5020EVAL"?

客户想知道旁路电容器"尽可能接近"可接受的范围。 我感觉不到2或3mm 的范围更好。

您是否会分享您的想法、认为这方面的工作有多远?

此致、

万边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    感谢您的提问。 没有绝对距离。 建议不要将电容器放置得太远、因为 PCB 布线阻抗(电阻和电感)会降低旁路电容器的效率。 "尽可能靠近"是指允许的距离 PCB 上 IC 相对引脚最近的位置。 您的2 ~3mm 也不错。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xi-San、

    感谢您的回答。 我认为您对旁路电容的回答是很好的描述。

    顺便说一下、建议将 EVM 原理图和布局用于客户设计是否正常? 客户觉得4.7uF 旁路电容器很大、但建议这样、对吧?

    此致、

    渡边俊弘