This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:VINDPM 和 MPPT 之间有何区别?

Guru**** 2582425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ25606, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756793/bq25606-what-is-the-difference-between-vindpm-and-mppt

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件:BQ24650BQ25895

您好!

我已经了解 了 BQ24650等部件、它们用于太阳能充电器、因为它具有 MPPT 最大功率点跟踪功能

但是、BQ25606或 BQ25895等器件具有 VINDPM 最大功耗跟踪功能。  

有什么区别? 如何使用它? 我想使用 BQ25606器件  、因为它具有电源路径、但我被告知需要 MPPT。  VINDPM 是否不够?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25606和  BQ25895 构建于 VINDPM 中。 当太阳能过载且输出电压将下降时、BQ25606或 BQ25895充电电流将降低、输入电压将在 VINDPM 处调节。 借助 VINDPM、充电器可以从太阳能阵列获取微弱的功率。 但是、由于 VINDPM 是固定的、因此它可能不是最大功率点。 如果根据附加的 MCU MPPT 算法调整 VINDPM、则可实现 MPPT。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、那么我知道 VINDPM 将完成这项工作、并且不会在充电器电路前使 dc-dc 过载、但是它不会像 MPPT 那样高效? 您知道效率差异吗?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2级与单级相比、单级应更高效。 BQ24650应该是更好的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经在此主题中询问了有关 BQ24650的问题:
    e2e.ti.com/.../2797133
    谢谢!
    很抱歉、有这么多问题、但我正在尝试找到适合我的应用的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。 不用客气。