请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61165 您好!
我们收到了客户关于 TPS61165的问题。
请帮帮我们。
[问题]
tes_det 和 tes_delay 的实际值是多少? 现在、IC 无法在其原型上运行 PWM 调光。 他们认为 IC 由于抖动而进入单线制模式、这是在输入 PWM 脉冲之前发生的。 有关详细信息、请参阅随附的文件。 因此、他们希望知道 tes_det 和 tes_delay 的实际值。
为了防止这种现象、我认为需要超过2.5ms 的低电平周期、在抖动之后、才能删除单线制模式。 这是我的理解是否正确?
e2e.ti.com/.../TPS61165-PWM-input_5F00_20DEC18.pptx
此致、
tateo