This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:如果被禁用、减少流耗

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756601/tps2492-decrease-current-consumption-if-disabled

器件型号:TPS2492
主题中讨论的其他器件: LM5060

大家好、TI 团队、

120µA 表显示了禁用控制器时的电源电流 Von μ A (典型值)。 我们计划在电池供电系统中使用 TPS2492、那么是否有一个解决方案(可能是附加电路)将电源电流降低到较低的值?

BR、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    从 IC 的角度来看、我们可能无法将电源电流降至120uA 以下。

    从系统角度来看、您应该更加担心流经 UVEN 和 OV 引脚电阻分压器网络的大电流以及输入端 TVS 二极管的泄漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    您在电池路径中关注哪些保护功能? 是简单的连接/断开开关吗?
    请查看 LM5060。 它只有9uA 的禁用电流。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    你还有其他问题吗? 如果没有、我们可以关闭这个线程吗?