This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A:有关 UCC27524中 ENA 引脚电平的问题

Guru**** 2503285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756457/ucc27524a-questions-about-the-electrical-level-of-ena-pin-in-ucc27524

器件型号:UCC27524A
主题中讨论的其他器件:UCC27524

根据 UCC27524的数据表、当 ENx 引脚被驱动为高电平时、驱动器被启用、而当 ENx 引脚被驱动为低电平时、驱动器被禁用。 我们发现当 UCC27524的电源(VDD)为12V 时,启用驱动器的 ENx 的高电平高于2V,禁用驱动器的 ENx 的低电平低于1.3V。  

我们的应用如下图所示、我们希望确保在 UCC27524的电源电压低于7.5V 时禁用驱动器、并在 VDD 高于7.5V 时启用驱动器。

我们测试 UCC27524的 Vdd 大约为6V、然后 电路板中的 ENx 大约为1.7V、因此启用了我们不需要的 DIeriver。

下面是我的问题:  在电路板启动期间  ,UCC27524的电源从0V 增加到12V,我们想说,如果 UCC27524的 VDD 低于12V, 如何找到 ENx 的高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您关注我们的器件。 我叫 Mamadou Diallo、是支持该器件的应用工程师。

    ENx 引脚在内部通过一个200千欧电阻器被拉至 VDD、这可能是您无法从分压器网络中看到所需电压的原因。

    下面的功能方框图显示了这一点、因此在设置分压器网络时请考虑这一点。

    您正在驱动哪种类型的 FET 来使驱动器保持关闭状态、直到达到7.5V?  

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我没有听到你的声音。 我必须假设这解决了问题、因此关闭了该主题。

    如果需要进一步的帮助、请告知我们、如果这有助于解决您的问题、请按绿色。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou