This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557-Q1:最高热关断温度

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2557-Q1, TPS25810, TPS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752157/tps2557-q1-maximum-thermal-shutdown-temperature

器件型号:TPS2557-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS25810TPS2557

您好!

TPS2557-Q1的最高热关断温度是多少?

我的客户希望了解  最大热关断温度和绝对最大结温期间的裕度。

我们不需要保证该值。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这种情况如何?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kuramochi-San、

    建议的最大运行温度 Tj 为125deg、OTSD Tj 为155deg。 该部件可在125度至155度之间工作、但可能会导致使用寿命损失。 借助于 OTSD 功能、此部件永远不能在超过155deg 的范围内运行。

    请问您为什么需要这些数据?

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bob-San、

    感谢你的答复。

    他们需要此数据、因为终端客户似乎担心 OTSD 超过绝对最大电压。

    因此、我们不想知道最大建议运行 Tj、而是 绝对 最大 Tj。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuramochi-San、

    "OTSD 超过绝对最大电压"是什么意思?

    绝对最大 Tj 超过 OTSD 阈值、因此器件无法在运行期间实现最大 Tj。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob-San、

    >绝对最大 Tj 超过 OTSD 阈值,因此部件在运行期间无法达到最大 Tj。

    是否得到保证?
    我认为这不能保证、因为 OTSD 阈值仅指定最小值。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kuramochi-San、

    是的、这是有保证的。 我认为绝对最大 Tj 应是高于 OTSD 阈值最大值的温度。 这样、我们就可以保证部件不会因热量而损坏。

    例如、您在另一个阈值中提到了 TPS25810、即其 OTSD 为155deg、绝对最大 Tj 为180deg。 我已向编写 TPS25810数据表的工程师发送邮件、以确认我的上述结论。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob-San、

    感谢您的信息和合作。
    虽然我让客户知道您的信息、但他们不满意。

    当 VBUS-GND 短接时、TPS2557-Q1重复 OTSD 并重新启动。
    因此、高温条件可能会长期保持。
    我的客户必须向终端客户展示在这种情况下器件不会损坏什么。
    为了证明这一点、它们需要绝对最大 Tj 和最大 OTSD 值。
    请提供这些数据吗?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经向设计师发送了电子邮件、我正在等待他的想法。

    至于数据、我们没有数据。 我将了解设计人员是否能够对其提供一些见解。 如果他可以保证 Tj 不会超过 OTSD 下的最大 Tj (绝对最大 Tj 超过 OTSD 阈值)、我认为这就足够了。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob-San、

    感谢你的答复。
    我等待设计人员的注释。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kuramochi-San、

    到目前为止、TPS2557有两个 OTSD 阈值(请参阅数据表中的6.5电气特性):
    OTSD1适用于器件处于电流限制状态且自发热至危险温度的情况。 OTSD1将关闭开关、器件温度将下降。 显然、OTSD1很有价值、因为它可以防止器件在非常常见的使用条件下损坏。
    不过、OTSD2适用于环境温度上升过高的情况。 如果环境温度上升得太高、OTSD2会将器件置于最小功率耗散模式、结温将返回到环境温度。 当然、如果环境温度持续上升、结温也会持续上升、器件仍会损坏。

    根据您所说的内容、您的"当 VBUS-GND 短接时、TPS2557-Q1重复 OTSD 并重新启动。 因此、高温条件可能会长期保持。 我的客户必须向终端客户展示在这种情况下器件不会损坏什么。 "因此、您的客户担心 GND 短路、这与 OTSD1有关。 我们可以发现最小 OTSD1为135度、因此绝对最大 Tj 和最大 OTSD1之间有很大的裕度。 我知道您和您的客户仍然想知道 Max OTSD1。 尽管数据表中没有数据、但我将询问设计人员该值。

    就 OTSD2而言、您和您的客户绝对正确。 我与810设计人员进行了讨论、并意识到我们无法保证 OTSD2低于810的绝对最大 Tj。 很抱歉我之前的假设。 设计和制造可能会导致不同器件之间的差异。 有时 OTSD2保持低于绝对最大值。 有时 OTSD2高于绝对最大值。 我将询问 TPS2557设计人员的最大 OTSD2和最大 Tj 参数、或最大 OTSD2和最大 Tj 之间的裕度。


    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob-San、

    感谢您的支持。
    我们要求的信息进展如何?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kuramochi-San、

    最大 OTSD 将比最小 OTSD 高大约20度至30度。 因此、对于 TPS2557接地短路情况、最大 OTSD1阈值应为165度。
    2、最大 Tj 应约为180度。
    因此、当 GND 短路时、您的客户无需担心芯片损坏。

    对于 OTSD2、我们无法保证 OSTD2低于最大 Tj。

    总之、我想让您知道、要获得这些特定值、需要进行大量测试。 以上所有信息均来自我们的经验、供您参考。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob-San:

    感谢您的信息。

    >3. 对于 OTSD2、我们无法保证 OSTD2低于最大 Tj。

    TJ 最大值在数据表中指定为"内部限制"。

    这是否意味着这在没有电流限制(OTSD1)的情况下是不真实的?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kuramochi-San、

    你是对的。 说绝对最大 Tj 为"内部限制"是不精确的。 从字面上看、它说即使有人向器件提供无限热量、器件也可以将其结点保持在固定水平。 显然不正确。 在某些供应的热量水平下、器件会变得过热并被损坏。 即使它已禁用。

    OTSD1适用于器件处于电流限制状态且自发热至危险温度的情况。 OTSD1将关闭开关、器件温度将下降。 显然、OTSD1很有价值、因为它可以防止器件在非常常见的使用条件下损坏。

    OTSD2用于环境温度上升过高的情况。 如果环境温度上升得太高、OTSD2会将器件置于最小功率耗散模式、结温将返回到环境温度。 当然、如果环境温度持续上升、结温也会持续上升、器件仍会损坏。

    此致、
    Bob