This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61025:输出电压错误。

Guru**** 2594580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755790/tps61025-wrong-output-voltage

器件型号:TPS61025

你好。
我使用的是 TPS61025DRCR -版本3.3V。
有时、微电路会导通并提供4.8V 至5.0V 的输出电压
输入电压为1.8V、输出电流不超过50mA。 如果将输入电压升高到2.5V、则输出电压恢复正常。 原因可能是什么?
谢谢。

e2e.ti.com/.../6254.PCB.pdfe2e.ti.com/.../8473.SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vasiliy、

    您能否测量 VBAT、SW 和 VOUT 的波形? 那么、我可以找到这里发生的情况。

    我想 VBAT 引脚中可能会有振荡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vasiliy、
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复即可