This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:晶体管停止开关- CONT#39;ED

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753000/mc33063a-the-transistor-stops-switching---cont-ed

部件号:MC33063A

尊敬的贾斯珀:

我指的是胎面(参考 :MC33063A:晶体管停止开关)。

客户已实施您的建议、在板上进行了手动返工(请参阅图片)、但结果相同。

在大约300mA 的电流下、引脚1和 PIN2之间存在短路。

手动修改根源是否可以? 该部件是否能够对电容的存在/缺失非常敏感?

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的德门科:

    贾斯珀可能昨天不可用。 让我给他一个提醒。 您也可以直接向他发送电子邮件、而不是使用 e2e 论坛。

    谢谢、
    Yohao Xi、BCS 应用工程部
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenyko:

    您能否将陶瓷电容器更改为引脚6和引脚4之间的电容器? 此外、将肖特基二极管更改为1A 级组件、并在同一布局中将肖特基二极管的 GND 引脚连接到引脚4。

    修改后、测量引脚2的电压波形、在 IOUT=200mA 时测量输入和输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenyko:

    问题将通过电子邮件回答。 我关闭帖子