This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:高驱动器问题

Guru**** 2594580 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756968/lm5175-problem-of-high-driver

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176

你(们)好

我将 LM5175用作降压/升压电路的控制器、输入范围为12~42V、输出为20V。

开关频率为300kHz。

在升压模式下、左侧的高 MOSFET 始终导电、而 右侧开关的2个 MOSFET 也是如此。

在降压模式下  、左侧开关的2个 MOSFET 也是如此、但 右侧高 MOSFET 的栅极电压 每2个周期下降一次。  

因此,这是开关节点、驱动器输出等波形的问题。。

有人可以帮助我吗?

降压模式下的波形:右侧开关节点(黄色)、右侧高侧 MOS 栅极(蓝色)和右侧低侧 MOS 栅极(红色)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Feng:

    非常感谢您使用 Lm5175。 您的电路似乎处于降压-升压模式、而不是降压模式。 在降压/升压模式下、左侧和右侧开关桥臂每隔一个周期交替运行。 只要保持输出调节、这应该是可以的。

    您还可以考虑将 LM5175替换为 LM5176。 它们是引脚对引脚兼容的、但您只需更换 RT 电阻器即可保持相同的开关频率。 LM5176是一款具有更好抗噪性能的新器件、可实现更强大的性能、您应该拥有更好的体验。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复和建议。

    我使用28V 的输入和 20V 的输出测试了电路、因此它不太可能在降压/升压模式下工作、这也可以通过我发布的波形来解释、如下所示:

    28V 输入和20V 输出:SW 1 (黄色)、SW 2 (红色)

    如果电路在降压/升压模式下工作、SW1和 SW2的波形应具有相同的周期、不是吗?  

    SW1具有与预期开关操作相同的频率、但 SW2具有两次周期。

    和4个 MOSFET 的驱动波形:

    28V 输入和20V 输出:HDRV1 (黄色)、LDRV1 (红色)、HDRV2 (蓝色)、LDRV2 (绿色)

    我们可以看到、应该一直导通的右侧高 MOSFET 每2个周期关断一次。

    怎么了?

    再次感谢    您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是引导预充电信号:在降压模式下、右侧高侧 FET 应始终开启、但它要求引导电压高于引导 UV。 查看它下降的 HDRV2信号、并可能触发引导 UV、因此触发 LDRV2对引导2进行充电。 boot2。 您是否在 MOSFET 栅极和源极之间放置了一个电阻器? 或者您使用了一个非常小的引导电容器? 电容器应为0.1uF。 如果意外安装了错误的电容器、请使用新的电容器替换该电容器。 如果您在栅极和源极之间有一个电阻器,请将其移除,或将其更改为大于20k 的大型电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

     栅极和源极之间没有电阻器、我使用的引导电容器为0.1uF。 我用新的替换了它、但它不起作用。

    提醒我 Cboot。 也许我找到了为什么每两个周期触发一次 HDRV2。

    HDRV2的 Cboot 一直处于放电状态、其电压降至接近 VUV (BOOT)。

    那么 、放电本身的原因是什么?可能是我从未找到过放电路径吗?