Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ25713, BQ24773
主题中讨论的其他器件: BQ25713、 BQ24773
大家好、这是 Taehwan
我对 BQ24610的温度有疑问。
无论快速充电值如何、我都检查过该 IC 是否很热、例如500mA、1A、2A
条件如下
1) 1) PCB 为2层
2) 2)无信号 GND 的单独电源 GND
3) Vin=15V、Vout=13V
4) 4)天气很热、但运转良好。
由于1)和2)、是否 会出现此问题?
为什么会发生这种情况?
此外、您能否根据快速充电电流 等共享有关温度的数据
请 帮我 解决这个问题。
感谢您的阅读。