This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138A64:UCD3138A64 GPIOD 寄存器设置

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A64, UCD3138128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757332/ccs-ucd3138a64-ucd3138a64-gpiod-register-setting

器件型号:UCD3138A64
主题中讨论的其他器件: UCD3138128

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

   我使用的是 UCD3138A64,我想使用 "GPIOD"输出函数,

   我在 UCD3138A64程序手册中找不到"GPIOD"的 GPIO 寄存器。

  请告诉我如何初始化它。 我可以

  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在部分中找到所需的信息

    21.13 GIO–通用输入/输出模块

    UCD3138A64/UCD3138128编程手册的说明:

    www.ti.com/.../sluub54b.pdf

    如果您的问题得到了解答、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了,非常感谢