This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM338:工作温度

Guru**** 2595550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM338, LM138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756975/lm338-operating-temperature

器件型号:LM338
主题中讨论的其他器件: LM138

LM338 TO-220 PKG 产品的温度特性显示为0至125度。 对吗?
作为参考、LM138介于-55度和125度之间。 有什么不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的、LM338在0至125 C 的工作结温范围内进行了设计、表征和测试。虽然 LM138和 LM338具有足够的特性、National Semiconductor 选择为这两款器件编写一份数据表、但 LM138是在设计、表征、 并在-55至125 C 的扩展温度范围内进行了测试。两个器件之间的差异是其预期工作的温度范围。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。