This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:开关电流限制

Guru**** 2762765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757238/tps65131-switch-current-limit

器件型号:TPS65131

您好专家、

您能否确认 TPS65131是否能够通过5V 输入支持低于输出规格的电压?

+15V:500mA

-15V:300mA

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请注意、我们的回复可能会因即将到来的美国假日而延迟。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    TPS65131升压开关电流限值最小为1.7A、在 Vin=5V、Vout=15时具有高转换比、在500mA 负载下、开关电流将高于1.7A。 因此 TPS65131无法支持该应用条件。

    此致、

    辽田