This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:QR 谷底检测偶尔失败

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754567/ucc28600-qr-valley-detection-failed-occationally

器件型号:UCC28600
Thread 中讨论的其他器件: TL431

您好!

我使用 UCC28600设计反激式转换器(输入:100Vdc~375VDC 输出:12V/2A)。

我首先在110VDC 输入下测试了我的电路、

然后、我发现谷底缺失在大约10%的负载下很明显、开关频率为11.68KHz (数据表显示30kHz~100KHz)、如下面的漏极电压(VDS)所示。

此外、在大约30%的负载下、情况变得更好、但开关频率仍然令人困惑。

最后、在几乎满载时、漏极电压波变为正常。

当我尝试在320VDC 输入下测试电路时、即使在 VDD 引脚上使用额外的电源、电路也无法启动。 FB 引脚始终为4.8V。 我检查了 OVP 设置电阻、不太可能是一次侧过压问题、我检查了一次侧电流检测、电阻设置为小于计算值。

在测试期间、我为 VDD 使用了15V 的额外电源。

感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在轻负载条件下、UCC28600很难确定谷底值。 请最大限度减小 OVP 引脚电容、因为 OVP 引脚电容会导致谷底检测延迟。 还应最大限度地降低 OVP 引脚噪声、这会使内部决策混乱。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    实际上、我没有在该电路中的 OVP 引脚上放置任何电容、

    可能是噪声、我将测试 OVP 引脚波形。

    但是、开关频率降低也是由于 OVP 引脚噪声造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 UCC28600内部使用的谷值检测方法、将会发生回铃。

    在您的邮件中的其他问题上、首先您是如何设计转换器的? 您是否使用了 UCC28600设计计算工具? 什么是额定输出功率? 您如何确定变压器电感?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能知道将最大频率钳位到40KHz 的原因、 变压器电感为600uH (但变压器设计的额定功率为60W)、我使用设计计算工具(slvc104j)计算 RCS、RPL、Rovp1、Rovp2、但未采用建议的电感(130uH)。

    我的额定功率为50W、设计输出为24V/2A 或12V/4A、实际上我在220Vin 测试中获得了稳定的24V/2A 输出。

    和、我复制了 VDS、FB-PIN、CS-PIN、OVP-PIN 的24V/1A 波形(见下文)。

    现在我有问题、在这种情况下、可以将  变压器电感设置为计算出的电感的4倍吗? 电路是否会长期出错?

    VDS

    VFB

    VCS

    Vovp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要为此器件使用建议的电感。 电感可能会有一些变化、但600uH 与130uH 之间的变化太大、IC 可能无法正常工作。 我建议您以建议的电感作为起点进行测试、并逐渐增加一点。 但是、当您想要实现预期性能时、我认为600uH 不是一个可以与该器件搭配使用的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在设计中使用推荐电感进行测试后还有其他问题、请打开新主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、然后我将使用推荐的电感进行测试。

    抱歉、还有一个问题、我对 FB 引脚电流感到奇怪、如果在空载时光耦合器初级电流大约为25mA、我会感到奇怪。

    检查 TLP521的 CTM-IF 曲线、似乎二次侧电流 IC 大于250uA (VREF/20K)。

    在1A 负载下、如果电流约为8mA、则 IC 仍大于250uA ...

    但是、当我通过假设 IC=250uA 来减小时、电路在空载时不稳定、TL431不工作、输出电压大约为35V (目标是24V)。

     FB 引脚上是否存在任何补充电流? 我检查了 TI 推荐的 UCC28600的一些设计、如果这些设计比我的设计更简单、但我不知道有关 IF 的具体设计规则。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的新问题与原来的问题不同。 请打开新主题以提出此新问题。 在您的新主题中、如果您愿意、您可以让我回答您的问题。 从这个意义上讲、这个线程需要关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉...我将打开一个新线程。