This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]为什么高效率在 PoE 应用中很重要?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757602/faq-why-is-high-efficiency-important-in-poe-applications

为什么高效率在 PoE 应用中很重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户倾向于关注 PoE 应用中的高效率、主要原因有两个:

    1.想要保持在特定的等级范围内时

    也就是说、在 PoE 应用中、客户通常希望保持在特定的分级范围内、以避免额外的系统级 BOM 成本。 让我们通过一个示例更详细地了解这一点。 想象一下使用4类 PoE PD 设计23W 负载。 在这种情况下、为了保持 PD 输入上小于25W 的4类范围内、需要92%的效率才能在负载下获得23W 的功率。 但是、如果无法实现92%的效率、则需要 IEEE802.3bt 5类 PoE PD 以及其他系统级组件。 由于 IEEE802.3bt PD 解决方案的成本往往高于 IEEE802.3at PD 解决方案、这会导致系统级解决方案的成本增加、因此尽可能保持在4类范围内非常重要。 此外、需要使用 IEEE802.3bt PSE 开关为 IEEE802.3bt PD 供电、从而进一步增加系统级成本。

    当热性能很重要时

    对于小解决方案尺寸设计等应用、热性能变得越来越重要、因为较小的系统往往不会有风扇、散热器或其他散热方法。 在这种情况下、高效率可减少系统中的散热、并提高总体热性能。

     其他资源

    •请查看 TI 的 PoE 登录页面 :www.TI.com/PoE

    •了解 IEEE802.3bt 标准: 以太网供电:新标准入门