This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS23754:我可以在 PD 应用中使用24V PoE 吗?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757601/faq-tps23754-can-i-use-24v-poe-in-my-pd-application

器件型号:TPS23754

我可以在 PD 应用中使用24V PoE 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    24V PoE 被视为非标准应用。 但是、使用 PPD 功能的 TPS23754允许24V PoE。 PPD 覆盖 PoE PD 的 UVLO 并启用内部导通 FET。 设计注意事项是功率受850mA 电流限制限制、因此最大可用电流仅为24V*850mA = 20W。 有关此功能的更多信息、请参阅 TPS23754数据表

    其他资源

    •请查看 TI 的 PoE 登录页面 :www.TI.com/PoE

    •了解 IEEE802.3bt 标准: 以太网供电:新标准入门