This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25122QPWPTQ1

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753396/lm25122qpwptq1

主题中讨论的其他器件:LM5122

尊敬的 所有人

请查找随附 的原理图以供您查看,此设计将进入汽车工业 信息娱乐系统、Pls 审查输入保护和升压转换器输出,并向我提供您的意见

此致  

Nagaraj R

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-Main-PWR.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagaraj、

    感谢您向我们提出您的问题。

    您能否提供以下应用信息、以便我们完成审核?

    VIN 范围:(最小值和最大值)
    输出电压:
    IOUTmax:
    开关频率:

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett

    输入电压最小为8V,最大为18V
    输出电压:8.2V、
    开关频率为150kHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagaraj、

    由于输入电压高于和低于目标输出电压、您是否正在寻找降压/升压转换器? 否则、升压转换器仅在 VIN <8.2V 时有效、而其余时间输出电压将仅等于输入电压。 这是 一个将 LM5122配置为 SEPIC (降压/升压)稳压器的参考设计。

    最大输出电流是多少?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett

    是的,我们需要升压器操作,电池电压低于8V,我们的器件仍在运行。 如果电池电压高于8V,升压器应运行旁路模式。
    当电池电压低于8V 时,请提供您的意见。BOOSTER 应该会有问题。

    请检查增压器固件和电感器、FB 电阻器值。 频率... 注释

    此致
    Nagaraj R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nagaraj、

    要检查设计、我需要知道最大输出电流。 请提供此信息吗?
    此外、我还想确认最小输入电压为8V。 根据 UVLO 电阻器、器件的关断电压约为4.1V。 请确认最小输入电压

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Garrett、

    最大电流为4A

    电池最小电压为8V,

    保持4.5电压的曲轴冷启动电压为最小值/助力器将仅运行曲轴冷启动模式,其余时间设备将处于旁路模式

    注意事项
    Nagaraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagaraj、

    请参阅下面我的评论。

    1.将电流感应电阻器设置为6m Ω(R2)
    -这将使所选电感器在正常运行期间超过饱和电流。

    斜率引脚电阻器 R10
    -将其设置为200kOhm。

    3.底部反馈电阻器(R14)
    该值应约为8.7kOhm、以将输出电压设置为8.2V

    4.补偿
    -建议更改以下组件的值以提高增益裕度。
    R12= 25k Ω
    C13 =6.8nF
    C15 =330pF

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett