This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:它是否在不使用电池和不使用主机控制器的情况下为负载供电?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756421/bq25895-will-it-provide-a-power-to-the-load-without-a-battery-and-without-using-a-host-controller

器件型号:BQ25895

它是否会在不使用电池和不使用主机控制器的情况下为负载供电?

如果不是、其他哪些器件可以做到这一点? 我使用太阳能电池板为锂电池充电。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25895具有默认设置、因此它可以在交流适配器插入时自动开启。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是否会在没有电池的情况下打开?

    请再来一个问题。 如果我在充电器电路之前使用直流/直流降压转换器、电源跟踪是否会起作用?

    谢谢、此致、
    Emilija
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请查看我的原理图。 我不使用 D+/-线路、PMID 和 OTG。 我不使用主机控制器。 我也不确定如何处理 QON 引脚。

    我将有一个直流/直流转换器来降低电压。 这将起作用吗? 我正在使用太阳能电池板输入。

    谢谢。

    此致、

    Emilija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emilija、
    我们在该部件中没有功耗跟踪功能。 但有 VINDPM 和 IinDPM 功能、可通过电源保护来调节输入电压和输入电流。 此功能可避免电源碰撞。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emilija
    您可以使/QON 引脚悬空、因为内部存在上拉电阻。
    我想、如果您的输入是太阳能电池板、由于电源不是稳定性、这个拓扑仍然有问题。

    数据表第33-REG01页中显示了 BQ25895默认 VINDPM 值
    BQ25895默认 IINDPM 值位于数据表第32-REG00页

    对于 SYS、电压将根据电池电压值而变化。 最小系统电压将为3.5V。
    请查看数据表第7页的"电源路径管理"部分参数。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您是否意味着此器件不适用于太阳能电池板输入? 有一个使用太阳能电池板充电器的应用手册和设计。 如果没有足够的输入电流、那么充电电流是否应该进行调节?

    默认 VINDPM 为600mV 是输入电压限制偏移。 这意味着什么?

    默认输入电流限值为500mA。我认为可以通过将电阻器调整到 ILIM 引脚来设置电流限值?

    我对3.5V 的最小系统电压感到满意。

    谢谢、

    Emilija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Emilija、

    正如我在您发布到的另一个线程中所说的、这个充电器本身不会执行 MPPT。 设计和应用手册介绍了如何将充电器的功能与主机控制算法结合使用来实现功率跟踪。

    但是、正如 Paul 所说的、它同时具有 IINDPM 和 VINDPM 功能、可将任一参数(VIN 或 IIN)调节至特定阈值。 在这种情况下、您要么具有600mV 的 VINDPM 偏移、这意味着输入电压将被调节至空载 VIN - 600mV、要么您有 ILIM、您在这里将其编程为~450mA。 首先达到这些阈值的任何一个都将决定前端直流/直流的工作点、并间接确定太阳能电池板的工作点、即该工作点的输入。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、有道理。 我回复了另一个主题。