请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 它是否会在不使用电池和不使用主机控制器的情况下为负载供电?
如果不是、其他哪些器件可以做到这一点? 我使用太阳能电池板为锂电池充电。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Paul:
您是否意味着此器件不适用于太阳能电池板输入? 有一个使用太阳能电池板充电器的应用手册和设计。 如果没有足够的输入电流、那么充电电流是否应该进行调节?
默认 VINDPM 为600mV 是输入电压限制偏移。 这意味着什么?
默认输入电流限值为500mA。我认为可以通过将电阻器调整到 ILIM 引脚来设置电流限值?
我对3.5V 的最小系统电压感到满意。
谢谢、
Emilija