This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175:温度过高

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755441/lm5175-lm5175-excessive-temperature

器件型号:LM5175

我在使用 LM5175稳压器的现有设计中遇到了一些问题。

由于某种原因、此芯片变得非常热、有时会达到85oC 或更高。 我还遇到了一个产品返修服务的情况、该芯片完全无法运行(需要更换)。

如前 文所述、更改输出电容器最初似乎已经解决了问题、但遗憾的是、它仍然存在。

正如 这里讨论的、在我的实现中、我已经将稳压器设置为 DCM、但它不能解决我的问题。

在大多数情况下、稳压器在环境温度的15oC 以内正常运行。 然后、由于某种原因、它会进入温度大幅升高的状态。 有时它稳定在60oC、而在其他情况下、它可能达到85-95oC。 温度问题似乎与电压输入无关(我尝试的电压范围是12V 至30V)、它不受负载影响(我尝试的电流范围是无负载、高达几安培)。

这可能是什么原因?

由于在所有情况下都不会发生这种情况、这是否是组件容差问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fotis、

    它不应是组件容差问题。 该器件已被其他客户用于大规模生产(大批量生产)、没有此类问题。

    希望您不要在这里误解我(没有侮辱、只是一个问题):您能否检查是否有任何部件放错位置或焊接不当、从而将 IC 编程到错误状态?

    谢谢、
    Youhao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    焊接检查非常仔细。 我在许多由不同 PCBA 公司组装的电路板上面临同样的问题。 我还检查了芯片是否处于正确的模式、我可以确认它在 DCM 模式下运行。 我认为、制造问题很不可能发生、甚至不可能发生。

    同时讨论容差。 我不是指芯片本身、而是指使用的任何外设组件、如果超出规格、可能会导致此类问题。

    换言之、您能不能就我应该如何开始寻找问题向我提出建议? 是否应怀疑有其他组件? 或者、我在另一个问题上附加了执行问题、那么执行是否可能存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、我们可以对这个问题做些什么呢?

    您能否向我们提出解决此问题的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fotis、

    由于侧功率耗散、IC 通常会变热、这主要是由内部 LDO 引起的。 如果您没有其他外部电路从 VCC 引脚拉出电流、则栅极驱动器是 LDO 的主要负载。 每个驱动器获取大约(Qg x Fsw)的电流、其中 Qg 是 MOSFET 栅极电荷、而 Fsw 是开关损耗。 有四个驱动器、它们都从 VCC 汲取电流。

    由于它是一个 LDO、并且 VCC 被调节、因此在较高的 VIN 下、与 VCC 的电压差将在 LDO 上。 请检查是否有任何外部电路加载 VCC、并检查开关频率是否正确。

    谢谢、
    Youhao