This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:当临界 CCM/DCM 时 LM5116振荡

Guru**** 2593550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756830/lm5116-lm5116-oscillation-when-borderline-ccm-dcm

器件型号:LM5116

您好!

我有一个使用 LM5116的降压转换器:

18-51 V 输入
12V/3A 输出

我会得到一个输出振荡、该振荡发生在轻负载时的窄负载电流带。 它发生时的电流根据输入电压而变化。 当转换器处于临界 CCM/DCM 状态时、就会发生这种情况。  我有一个处于二极管仿真模式的部件。

重负载(例如50%- 100%负载)下的负载阶跃响应仅稍微欠阻尼。
轻负载下的负载阶跃响应(它保持在 DCM 模式)看起来也很好。  

下面的波形显示了扼流电流和输出纹波电压(交流耦合)。 负载为0.4A、输入为25V

您能给我一个清单来检查一下吗?

谢谢。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    请分享原理图。

    另请与 CH3上的 FB 和 CH4上的 COMP 共享此相同的范围设置。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的内容。

    从上到下:

    -输出电压纹波
    -扼流电流
    - FB 引脚
    - COMP 引脚

    它看起来是电压模式、因为扼流电流将 COMP 引脚滞后90*。  更具体地说、当扼流三角电流"接近"零(DCM)时、COMP 引脚开始上升且电流开始上升时、会有大约10个开关周期的滞后。  在电流波形(CCM)的峰值处、COMP 引脚开始下降且电流开始下降时、开关周期滞后仅约3个。

    我在重负载(CCM)下进行了阶跃响应测试、滞后仅为3个开关周期、因此看起来更像是电流模式。





    原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已联系产品专家以获得帮助。 我们将在接下来的几天内回复您(假期可能会延迟我们)。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    对于电流模式控制器、上部反馈电阻器上的主控网络通常未连接。 请为您的电路转发完整的 LM5116快速入门文件(可从产品文件夹下载此 Excel 文件)。  

    DEMB 电阻器通常为0欧姆、以启用二极管仿真模式。  如果禁用二极管仿真模式、是否会出现振荡?

    此致、

    Tim