This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:LSON 22封装模塑化合物/芯片连接空

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756589/tps53355-lson-22-package-mold-compound-die-attach-void

器件型号:TPS53355

大家好、

我想知道、在 LSON 封装中是否存在任何模塑化合物空隙或裸片附着空隙的拒绝标准?

空隙是否有任何允许的大小? 我在随附的图片上标记了空隙。

存在空隙是否存在任何功能问题? 不同器件的空隙大小不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ADRAIN、
    请允许我收集一些信息以供您回答。
    谢谢你。
    Amnat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amnat:

    您对我的问题是否有任何更新?

    谢谢!

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、
    已分配给此帖子的 Xiao Xu 将向您提供有关此帖子的更新信息。 由于假日周、请预计会有一些延迟。
    感谢您的理解。
    Amnat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    我与我们的封装专家进行了核对,这是他的答复"

    任何层上的单个最大空洞不能大于裸片面积的5%。 任何一层上所有空隙的累积大小不能大于裸片尺寸的20%。

     根据这一标准、这是一个很好的器件。 我们不会期望出现任何功能问题。”

    谢谢、

    Sue