This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201:当器件不驱动 HS FET 或 LS FET 时、假设有一个5k 电阻器连接至3.3V、一个220k 电阻器连接至 GND、则会消耗什么样的电流从 SW 节点流出

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757588/ucc27201-when-the-part-is-not-driving-either-the-hs-fet-or-ls-fet-what-kind-of-current-drains-out-the-sw-node-assuming-there-is-a-5k-resistor-to-3-3v-and-a-220k-resistor-to-gnd

器件型号:UCC27201

您好!

我使用 UCC27201驱动半桥、但在 HS 侧 FET 源极和3.3V 之间连接了一个5k 电阻器、并在 HS FET 源极和 GND 之间连接了一个220k 电阻器(200k + 20k 电阻分压器)。 我需要知道 UCC27201的 VCC 和开关节点(HS FET 的源极)之间的电阻、或 HS FET 和 LS FET 都关断时从开关节点流出的电流。

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您关注 UCC27201。 为了了解配置、您需要将一个分压器连接到3.3V、HS 和接地、3.3V 连接电阻为5K、接地连接电阻为220K。

    数据表中有一个称为 IHB 的参数、该参数是无开关情况下的 HB 至 HS Pn 静态电流。 此参数在 VHB 至 VHS=12V 条件下进行测试。 IHB 的额定电流典型值为0.4mA、最大值为0.8mA。 电流路径将从 VDD 通过内部自举二极管为 HB 引脚供电、该二极管为引导电容器充电。

    当您最初为 VDD 上电时、将有一条从 VDD 到引导二极管的电流路径为 HB 电容器充电、这将导致初始 HS 电压为~VDD 减去引导二极管 VF。 引导电容器充电后、将有 IHB 从 VDD 流入 HB 和 HS。

    由于 IHB 的电压可能不是参数表中的12V、因此您可以查看数据表中的 IHB 与电源电压曲线、了解有关流入 HB 引脚的电流的更多详细信息。

    请确认这是否能解决您的问题。

    此致、

    Richard Herring