This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3803:SENSE 函数与 PFI 函数相同

Guru**** 2647305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3510, TPS3803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757421/tps3803-the-sense-function-is-euqal-to-pfi-function

器件型号:TPS3803
主题中讨论的其他器件:TPS3510

你(们)好  

是" SENSE + RESET "功能等于  TPS3510"PFI + FPO "

它们有何不同?

TPS8303的"感应+复位"恢复时间是否比 TPS3510  的"PFI + FPO "更长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪米特里

    是的、它们具有非常相似的功能、但名称不同。 在 TPS3510中、触发 FPO 的原因有多种、因为该器件监控的电源轨不止1个。 TPS3803具有相同的功能、但仅监控1个电源轨。 在我的另一个 E2E 回复中、我提供了一些不同的器件选项。 如果您需要其他支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael