This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3510:FPO 响应时间

Guru**** 2594420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3710, TPS3840, TPS3890, TPS3803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757369/tps3510-fpo-response-time

器件型号:TPS3510
主题中讨论的其他器件:TPS3808TPS3710TPS3840TPS3890TPS3803

你(们)好  

进行了优化

我想监控 VDD,当 VDD 太低时,发送一个低电平输出。

我发现响应时间,PGI 到 FPO 为3.2ms  

比其他电源电压监控器 IC (例如 TPS393X )更长(VDD 低于阈值,然后立即发送低电平信号)

是改善 FPO 响应时间的任何方法、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪米特里

    对于该器件、复位时间是固定的。 如果您需要更快的响应时间、可以使用 TPS3803或 TPS3710等器件、该器件在微秒范围内具有固定延迟。 您还可以使用具有可编程延迟的器件(通过外部电容器设置复位延迟、保持悬空可提供固定延迟、范围从微秒到秒、以实现最大的设计灵活性)、例如 TPS3840、TPS3890、TPS3808、TPS389x

    如果您有其他问题、请告诉我。 如果您提供有关应用的更多信息、我可以帮助您选择最佳器件。 谢谢!

    Michael