This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:如何将演示板的输入电压调节为3V、输出电流调节为6A

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM25118EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757556/lm25118-how-to-adjust-the-input-voltage-of-demo-board-to-3v-and-output-current-to-6a

器件型号:LM25118

大家好、:

    我有一个 LM25118,LM25118EVAL。的演示

演示数据显示输入电压为5~42V、输出电流限制为0~3A。

现在、我需要将输入更改为3V、将输出电流更改为6A。我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    感谢您关注 LM25118。 请阅读 LM25118数据表、第6页第6.3节下的注释(2):IC 启动时至少需要5V 输入电压。 一旦启动、IC 可在 VIN 低至3V 时保持运行。

    要将较低电流增加到6A、您需要更改为能够在不饱和的情况下支持满负载的更大电感器、并且您需要减小电流感应电阻器以避免逐周期电流限制跳闸。 请使用以下链接中的设计工具来帮助您修改 EVM。

    www.ti.com/.../snvu065


    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi