This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ27750:打开 BQ27750

Guru**** 2593560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755546/linux-bq27750-turning-on-bq27750

器件型号:BQ27750

工具/软件:Linux

您好!

我们安装了 bq27750、默认情况下、它处于关闭状态。 我们如何打开它、需要切换哪些寄存器才能使其运行? 我们不能使用 bqstudio、但我们可以使用 PCB 上也安装的 BLE 模块对其进行编程。

谢谢你

-Zsolt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zsolt、

    您能澄清一下这个问题吗? 您必须插入电池才能打开设备。 您是否通过 I2C 进行通信?

    如果是 EVM、请确保短接 Pack +和 Cell +。 这将触发器件唤醒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们可以通过 I2C 进行通信、但我们使用板载 BLE 芯片和处理器来实现。 我们可以向 电量监测计发送命令。 在我阅读文档时,我们可以在其中启用 AtManufacturerAccess() FET_EN (bit 5)。 是这样吗?

    谢谢你

    -ZS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果您可以发送 FET 使能命令、然后打开 FET、则可以对您的应用进行 CHG 或 DSG。