This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:用于48V 100AH 电池

Guru**** 2592120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, CSD13381F4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755924/bq76940-for-48v-100ah-battery

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: CSD13381F4

你好

我想为我的48V 100AH 13s 电池组使用 bq76940制作 BMS。 但最大电流以20A.ca的形式给出、您可以在此方面向我说明

 谢谢你

Thrishool G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thrishool G、您好!
    bq76940没有最大电流。 它具有最大测量范围和以 mV 为单位的最大电流阈值。 保护限制有2个范围。 请参阅 bq76940数据表中的"保护1"和"保护2"寄存器定义。
    对于高电流、请选择合适的小型感应电阻器。 但是、请注意、动态范围是有限的、如果您有较大的电流值来感测 mA、那么您将无法处理大量的电流。 如果您有一个小电阻器来处理大量的电流、则电流分辨率将受到限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     对于响应、我有另一个查询。 我想使用 外部平衡、因此我需要 在 每个 MOSFET 上选择的额定 MOSFET 额定值应该是多少。 我看过一些建议使用 CSD13381F4的文档、但最大额定电流为2A。 我的怀疑 是我的充电电流是30A,所以在平衡过程中,如果我的任何一节电池超过 电压,我的 MOSFET 会开始对该节电池进行放电,但在这段时间内,我的另一节电池将充电,所以在这个电流期间,我的充电电流是30A 经过此平衡 MOSFET 或 not.in 情况后、MOSFET 额定值应较高。

    谢谢你

    Thrishool G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thrishool G、您好!
    电池平衡电流将低于充电电流。 旁路的电流会使组件发热、必须在电池组中耗散。 确定您期望的不平衡程度、规划您计划的平衡时间以及您可以从电池中获得多少热量。 然后、您可以确定需要旁路的电流大小。 电流通常较低、< 1A、但取决于您的设计。 FET 应在可用的低 Vgs 电压下处理电流。 功率耗散电阻器的选择方式应类似。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的充电电流为25A、如何选择我的外部平衡 MOSFET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池平衡电流是否会影响我的电池充电电流?如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thrishool G、您好!
    为平衡电流选择平衡 MOSFET。 如果您决定在100mA 时保持平衡、则可能会选择具有良好裕度的 FET、可能是1A。 当然、可用栅极电压下的 RDSON 也非常重要。
    电池平衡电流不会影响您的充电电流。 电池平衡将绕过正在平衡的电池周围的一些充电电流。 如果您在25A 充电、并且平衡一节电池并实现了100mA 平衡、那么您将在25A 充电时为大多数电池充电、平衡电池的充电电流为25 -(0.1 x 0.70)= 24.93A。 平衡电池的电压上升速度应更慢、电池中的 Ah 将更少。 0.70来自 bq76940平衡的70%占空比。
    同样、如果您的所有电池的放电速度都比电池组中的一个电池快2uA、则每1000小时您就会出现2mAh 的不平衡。 您应该平衡高电芯2mAh/(100 x 0.70) mA = 0.29小时。
    您必须为您的系统执行计算、没有简单的答案。 bq76940还可测量电压、因此您的算法可能会根据观察到的电压变化进行平衡。