This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:GPCCHEM 报告中显示的最大 DOD%的重要性

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754981/bq27421-g1-what-is-the-importance-of-max-dod-shown-in-the-gpcchem-report

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好!

我最近使用 BQ27421-G1A EVM 使用450mAh LiCoO2电池(4.2V 最大电压)执行了放松-充电-放松-放电循环、并上传了 GPCCHEM 日志。  

将给定与我的电池匹配的最佳化学 ID 报告为3136、最大偏差为1.65%。 此外,该报告还给出了以下值

通用化学 ID 器件/电压/化学成分 最大 DOD 误差、%
3142 bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 12.71.
354. bq27411-G1C:4.35V LiCoO2 14.65
128 bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 15.83.
312. bq27421-G1B:4.3V LiCoO2 18.91.

我对报告有一些疑问

最大 DOD 误差百分比的意义是什么?

2.对于我的450mAh 电池、BQ27421-G1A 电量监测计在电池组中报告的 SOC 不准确情况是什么?

当我的电池支持4.2V 的最大电压时,为什么使用 G1D 和 G1C 时最大 DOD 误差比使用 G1A 小?

4.日志文件中的温度值对 GPCCHEM 工具的重要性是什么。 它是否会影响最大 DOD 误差%?

让我提供您的反馈。

谢谢、此致

Vidyasagar


器件/系列#1通用化学 ID 器件/电压/化学成分最大 DOD 误差、%3142 bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 12.71354 bq27411-G1C:4.35V LiCoO2 14.65128 bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 15.83312 bq27421-G1B:4.3V LiCoO2
1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大 DOD 误差可帮助您确定 ID 是否适合。 有关更多详细信息、请参阅 GPCCHEM 文档。 如果此值小于3%、则可以使用该 ID。

    2.您必须在 EVM 上评估它

    具体取决于工具计算的 OCV 曲线形状。 建议与 GPCCHEM 一起使用。

    温度帮助我们进行补偿。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    关于问题2、您能否详细说明如何使用450mAh 电池在 EVM 上测试 SOC 精度。

    关于问题3、我说我的电池支持4.2V 的最大电压、BQ27421-G1A 也支持同样的电压。 而 BQ27421-G1D 和 G1C 支持4.4V 和4.35V 的最大电池电压。 我的问题是、与 G1A 相比、G1D 和 G1C 的最大 DOD 误差百分比如何降低?  

    您能告诉我 G1A、G1B、G1C 和 G1D 器件所支持的化学成分有何确切差异、以便我可以相应地咨询我的电池供应商。

    谢谢

    Vidyasagar

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以 C/2速率进行标准的充电放松 DSG 放松周期通常是测试精度的方法。
    您选择了某些基于 ROM 的监测计、与我们的其他可编程监测计相比、其成本更低
    在每个版本中、chem ID 都是固定的。 由于电池的最大充电电压较高、因此发布了支持较高充电电压的具有充电 ID 的较新器件版本。 每个版本上的 DS 应告诉您每个器件支持的最大 V 值。