This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27530-G1:Standard 和 Control()子命令的含义

Guru**** 2384750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27530-G1, BQ27530EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753707/bq27530-g1-the-meaning-of-standard-and-control-subcommands

器件型号:BQ27530-G1
主题中讨论的其他器件: bq27500BQ27530EVM

团队、  

是否有一个文档对 bq27530-G1的标准命令和 Control()子命令进行了详细解释?

我找不到 TrueSOC()和 StateOfCharge ()之间的区别。 基本上、数据表中没有对命令进行说明、只能从命令名称中猜测其含义。

谢谢、
Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队、
    对此有任何反馈吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一种是使用 SOC 平滑处理的 SOC、另一种是未过滤的 SOC。 SoC 可以根据不同电压、温度或负载分布的仿真进行调整。 筛选版本仅应用平滑滤波器来阻止其中的一些跳跃。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。 这个答案部分有帮助。 我正在寻找一个文档、其中解释了所有命令。 我找到的是 bq27500的数据表、其中对大多数命令进行了说明。
    目前、我正在等待 BQ27GDK000EVM 和 BQ27530EVM。 当我拿到这些电路板时、我希望能够更轻松地了解如何与电量监测计进行通信。 从数据表中、我无法了解如何读取、例如充电状态。 我认为 I2C 序列应该如下:s-addr-w-a-cmd_lsb-a-cmd_msB-a-SR-addr-a-data-data-data-N-S、但数据表中也没有这样说。 您知道吗、是否可以在主机控制器与此电量监测计通信的某个位置找到具有源代码的参考设计? 这对我来说确实节省了时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为没有这样的文件。 但是、鉴于这些器件的相似性、我认为您可能可以使用 www.ti.com/.../sluub65a.pdf 来获得更好的想法。